This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-1:ISET 电阻器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2421-1, TPS2596, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886603/tps2421-1-iset-resistor

器件型号:TPS2421-1
主题中讨论的其他器件: TPS2596TPS2595

您好!

在支持论坛"ISET 引脚电阻设置范围"上提出的上一个问题之后

如果 RRSet 使用高于200k 的电阻器、会产生什么影响?

我在工作台上用247k 进行了测试、并且在许多器件上都正常工作、因此我没有看到任何负面影响、但我想了解是否存在任何限制。

请注意,您是否可以推荐静态电流较低的备选器件。  当 EN = 0时、TPS2421-1具有典型值为3.9mA 的偏置电流。 我们仅关注器件的电流限制和锁存特性。

此致

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    使用大于200k 欧姆的 RRSet 值可以将故障电流阈值设置为小于1A (典型值)的值、并且器件可以正常工作。 不同之处在  于、由于我们尚未对器件的 RRSet 大于200k 欧姆进行特性描述、因此无法保证故障电流阈值随工艺、电压和温度的变化而变化。

    您可以查看 TPS2595或 TPS2596系列器件。 这些器件是我们的最新产品、与 TPS2421-1相比、其尺寸、成本和性能都要好得多。 请告诉我们这些器件是否符合您的要求。   

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    希望您的问题得到解答。 如果您有更多问题、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我确实看了这两个器件、但根据我们当前使用 TPS2421器件的方式、当我们收到过流/短路事件时、我们预计会出现 FLT 情况、并且电源将被锁存、直到我们通过切换 EN 线重试。

    查看 TPS2595和 TPS2596、它们都仅在过压或过热事件期间提供 FLT 条件。  

    您是否知道在过流事件期间为我们提供 FLT 条件的任何其他器件?

    谢谢

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我们的大多数电子保险丝器件(包括 TPS2595和 TPS2596)在过流事件导致热关断后会产生故障。  

    在我们的下一代器件中、我们考虑在器件处于限流模式时将故障置为有效。

    您能告诉我们您的项目时间表吗? 我可以告诉您、我们是否可以在您要求的时间范围内推出下一代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您能在需要器件时通知我们吗?  我可以告诉您、我们是否可以在您要求的时间范围内推出下一代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我们现在确实需要一个合适的器件投入生产。

    我们必须在开发过程中调整电流限制、并使用 TPS2421。  我们将更改为您提到的替代方案之一、但我们需要硬性电流限制和故障标志。  我们将继续使用 RRSet>200k 欧姆进行我们自己的测试。

    谢谢

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    如前所述、TPS2421的额定 RRSet>200k Ω、因此我们无法保证设定电流限制的电流限制变化。

    请在您准备好更改为新器件时、我们会向您提供可满足您要求的最新器件的详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我知道它不是 TI 的特征。

    您是否认为这是我们可以自行测试和表征的东西? 或者,由于技术原因,在使用 RSet>200k 时,变化不可预测。

    谢谢

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    TPS2421-1器 件未设计为支持小于1A (典型值)的电流限制功能。 这就是为什么我们没有对 RRSet>200k 的器件功能进行表征。

    由于电流限制功能可能会也可能不会按预期工作,因此我们不建议将该器 件用于 RRSet>200k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    没有其他问题-您可以关闭此主题。

    感谢你的帮助

    Ian。