This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:PF 未改善

Guru**** 2539810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885995/ucc28070-pf-not-improving

器件型号:UCC28070

您好!

我们将 UCC28070DWR IC 用于5.5kW 的交错 PFC。 输入为230VAC、50Hz。 对于较轻的负载、我们的 PF 大于0.9。 但是、随着负载的增加、我们的 pf 很低。 0.84pf @5.5kW。  我们在电压补偿电路中尝试了许多电容器组合、但 pf 仍然没有改善。 此外、我们增加了电感器的值。 对此问题是否有任何解释、以及我们如何改进 PF? 请帮助!!!

谢谢、此致、

阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿斯瓦西,专家明天会回来,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    感谢您关注 UCC28070、UCC28070在满载时无法实现良好 PF 的原因通常是您仍然不能改善外部电路参数值或布局不良、从而导致噪声。

    我的建议是:

    1.use TI 的 UCC28070 Excel 工具、用于评估您的原理图是否正确、

    2.检查您的布局以查看 vinac、vsense 具有干净的振铃信号。

    下面是 Excel 工具链接:

    http://www.ti.com/product/UCC28070/toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 请参阅随附的 PFC 输入电流和电压波形。 您可以看到、每个周期中都有电流尖峰。 这样做的原因可能是什么?

    谢谢、此致、

    阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    很抱歉耽误你的回答。 请问您在这个问题上是否有任何进展?

    您的输入电流波形对我来说很奇怪。

    您可以将原理图发送给我吗?

    在您看到电流尖峰时、您还能在检测到 Vinac 引脚信号和 Vimo 引脚的情况下对我进行检测吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题尚未解决。 PFA-原理图。 PFC 的输出连接到7.32mF 电容器。 W/F 适用于4.4kW 负载@ 230VAC。 PFC 电压为400V。 期待您很快对此做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswathy:

    您所附的原理图不足以让我检查该值。 您可以通过 wenbin-huang@ti.com 直接将其发送给我吗?

    还请对我在上一帖子中所需的波形进行范围界定?

    为了了解该系统、请帮助填写以下信息:

    最大输出功率

    ?W

    输入电压范围

    ?V~?VAC

    PFC 电感器值

    ??嗯

    PFC 总线卡度值

    ??UF

    PFC 工作频率

    ?kHz

    CT 匝数比

    ?:1.

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    因为我们已经通过电子邮件讨论了这个问题、并且已经将 PF 提高到0.99、将 ITHD 提高到4%。 请允许我关闭帖子。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 alt 的支持

    平路机、

    阿斯瓦西