您好!
我们将 UCC28070DWR IC 用于5.5kW 的交错 PFC。 输入为230VAC、50Hz。 对于较轻的负载、我们的 PF 大于0.9。 但是、随着负载的增加、我们的 pf 很低。 0.84pf @5.5kW。 我们在电压补偿电路中尝试了许多电容器组合、但 pf 仍然没有改善。 此外、我们增加了电感器的值。 对此问题是否有任何解释、以及我们如何改进 PF? 请帮助!!!
谢谢、此致、
阿斯瓦西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将 UCC28070DWR IC 用于5.5kW 的交错 PFC。 输入为230VAC、50Hz。 对于较轻的负载、我们的 PF 大于0.9。 但是、随着负载的增加、我们的 pf 很低。 0.84pf @5.5kW。 我们在电压补偿电路中尝试了许多电容器组合、但 pf 仍然没有改善。 此外、我们增加了电感器的值。 对此问题是否有任何解释、以及我们如何改进 PF? 请帮助!!!
谢谢、此致、
阿斯瓦西
您好、Aswathy、
感谢您关注 UCC28070、UCC28070在满载时无法实现良好 PF 的原因通常是您仍然不能改善外部电路参数值或布局不良、从而导致噪声。
我的建议是:
1.use TI 的 UCC28070 Excel 工具、用于评估您的原理图是否正确、
2.检查您的布局以查看 vinac、vsense 具有干净的振铃信号。
下面是 Excel 工具链接:
尊敬的 Aswathy:
您所附的原理图不足以让我检查该值。 您可以通过 wenbin-huang@ti.com 直接将其发送给我吗?
还请对我在上一帖子中所需的波形进行范围界定?
为了了解该系统、请帮助填写以下信息:
|
最大输出功率 |
?W |
|
输入电压范围 |
?V~?VAC |
|
PFC 电感器值 |
??嗯 |
|
PFC 总线卡度值 |
??UF |
|
PFC 工作频率 |
?kHz |
|
CT 匝数比 |
?:1. |
谢谢。