This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:可用性 BQ7791506

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888697/bq77915-availability-bq7791506

器件型号:BQ77915

您好!

我们非常期待 并期待 BQ7791506提供 LiFePO4电池。
您能否告知我们何时可以使用此 IC?
我们何时可以订购样片
在数据表中、UVP 电平为2500mV;我们认为值太高、LiFePO4电池应为2000-2200mV
同样、我们认为 UTC 值50grC 过低、应为55grC; 因为对于质量较高的电池、冷却时间很长、在高温环境下很难达到40grC 释放水平;电池始终无法充电。

开路保护与外部平衡 MOSFET 是否正常工作

Wolter



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolter、
    感谢您关注 BQ7791506。
    我们计划 在本月末发布 BQ7791506 (样片和生产)。

    关于 UVP 值、对于 LiFePO4、我们认为2.5V 欠压限制比2V 更有意义、因为它使用的是与基于 LiCoO2 (传统)的锂离子电池相同的石墨阳极、而欠压目的是保护阳极免受铜溶解的影响。 虽然2V 或2.5V 仍然很高、不会导致解散、但有一个好处是终止电压稍高、可以为更多的自放电留出一定的裕度、 这将随着时间的推移降低电压、并使其达到实际发生溶解的0.5–1V 电平。

    我无法评论为什么我们在 BQ7791506上为 UTC 选择50C。 同事是否可以。 她/他还将确认在使用具有外部 FET 的电池平衡时、导线是否开路。

    祝您度过愉快的周末!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolter、

    BQ7791506的领先客户申请了50°C 的 OT 温度、这适用于其应用。  

    外部 FET 不应影响 OW。  

    谢谢、此致、  

    桑迪  

    TI 按“原样”提供设计资源和设计建议(包括技术、原理图、代码和/或系统审查),并提供所有故障。  本函或相关信函中的所有信息均受 TI 重要声明的约束 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还对 BQ7791506 for LiFePo4 3S 电池组保护和平衡项目感兴趣。

    您能给我们提供此器件上市的任何截止日期吗?

    或者、您是否有任何其他符合我们要求的器件?

    Dmitriy

    www.rmftek.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitriy、
    感谢您关注 BQ7791506!

    如前所述、 我们计划在本月末发布 BQ7791506 (样片和生产)。