您好!
我们非常期待 并期待 BQ7791506提供 LiFePO4电池。
您能否告知我们何时可以使用此 IC?
我们何时可以订购样片
在数据表中、UVP 电平为2500mV;我们认为值太高、LiFePO4电池应为2000-2200mV
同样、我们认为 UTC 值50grC 过低、应为55grC; 因为对于质量较高的电池、冷却时间很长、在高温环境下很难达到40grC 释放水平;电池始终无法充电。
开路保护与外部平衡 MOSFET 是否正常工作
Wolter
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们非常期待 并期待 BQ7791506提供 LiFePO4电池。
您能否告知我们何时可以使用此 IC?
我们何时可以订购样片
在数据表中、UVP 电平为2500mV;我们认为值太高、LiFePO4电池应为2000-2200mV
同样、我们认为 UTC 值50grC 过低、应为55grC; 因为对于质量较高的电池、冷却时间很长、在高温环境下很难达到40grC 释放水平;电池始终无法充电。
开路保护与外部平衡 MOSFET 是否正常工作
Wolter
您好、Wolter、
感谢您关注 BQ7791506。
我们计划 在本月末发布 BQ7791506 (样片和生产)。
关于 UVP 值、对于 LiFePO4、我们认为2.5V 欠压限制比2V 更有意义、因为它使用的是与基于 LiCoO2 (传统)的锂离子电池相同的石墨阳极、而欠压目的是保护阳极免受铜溶解的影响。 虽然2V 或2.5V 仍然很高、不会导致解散、但有一个好处是终止电压稍高、可以为更多的自放电留出一定的裕度、 这将随着时间的推移降低电压、并使其达到实际发生溶解的0.5–1V 电平。
我无法评论为什么我们在 BQ7791506上为 UTC 选择50C。 同事是否可以。 她/他还将确认在使用具有外部 FET 的电池平衡时、导线是否开路。
祝您度过愉快的周末!
您好、Wolter、
BQ7791506的领先客户申请了50°C 的 OT 温度、这适用于其应用。
外部 FET 不应影响 OW。
谢谢、此致、
桑迪
TI 按“原样”提供设计资源和设计建议(包括技术、原理图、代码和/或系统审查),并提供所有故障。 本函或相关信函中的所有信息均受 TI 重要声明的约束