This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器使能引脚控制

Guru**** 2811515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170-Q1, LM5141, LM61460, TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888604/dc-dc-converter-enable-pin-control

器件型号:TPS40170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5141LM61460TPS40170

您好!

我对直流/直流转换器有疑问。 问题是、在轻负载条件下、转换器的有效电流为25mA。 但我想在无负载条件下减小该电流。 至1mA。 我们的控制器 tps40170-Q1。 OEM 的规范是、奎斯特电流必须低于5mA。 如何解决此问题? 是否有任何芯片来控制使能引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您需要更改为具有低 IQ 特性的 LM5141。 如果电流小于6A,您可以选择转换器解决方案,我建议使用 LM61460

    LM5141:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5141.pdf

    LM61460

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm61460.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我很抱歉。 负载电流必须高达20A。 我了解主要问题是控制使能引脚。 如果我们在没有负载的情况下控制使能引脚、 空载电流(待机电流)可以减小。 但我找不到任何有关这个问题的解决方案。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    LM5141控制器具有低 IQ 功能、可支持高达20A 的电流。  

    对于 TPS40170,您可能需要注意 EN 分压电压、MOSFET 和输出分压电阻器,以实现1mA 的待机电流。

    谢谢



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 感谢您的支持。 但我想根据负载控制使能引脚。 如果我没有负载、使能引脚为低电平、当负载连接到转换器时、转换器开始工作、使能引脚处于激活状态。 我搜索具有晶体管或 MOSFET 的模拟解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您在输出侧具有电流感应功能、它就可以工作。 如果您没有其他问题、我将关闭此 TT、如果您有更多问题、您可以重新打开。

    谢谢