Other Parts Discussed in Thread: TPS40170-Q1, LM5141, LM61460, TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM5141、 LM61460、 TPS40170
您好!
我对直流/直流转换器有疑问。 问题是、在轻负载条件下、转换器的有效电流为25mA。 但我想在无负载条件下减小该电流。 至1mA。 我们的控制器 tps40170-Q1。 OEM 的规范是、奎斯特电流必须低于5mA。 如何解决此问题? 是否有任何芯片来控制使能引脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170-Q1, LM5141, LM61460, TPS40170
您好!
我对直流/直流转换器有疑问。 问题是、在轻负载条件下、转换器的有效电流为25mA。 但我想在无负载条件下减小该电流。 至1mA。 我们的控制器 tps40170-Q1。 OEM 的规范是、奎斯特电流必须低于5mA。 如何解决此问题? 是否有任何芯片来控制使能引脚?
你(们)好
您需要更改为具有低 IQ 特性的 LM5141。 如果电流小于6A,您可以选择转换器解决方案,我建议使用 LM61460
LM5141:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5141.pdf
LM61460
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm61460.pdf
谢谢