This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:数据表"TPS63020"中的简化版原理图需要说明。

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63020EVM-487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890647/tps63020-clarification-required-on-the-simplified-schematic-in-the-datasheet-tps63020

器件型号:TPS63020

在 TPS63020数据表中、示例原理图显示 EN 引脚#12通过电容器 C3连接到 GND。  

然后、在 WEBENCH 电源设计器中、也会显示与数据表中相同的原理图。 (I.e) EN 引脚#12通过电容器 C3连接到 GND。

在引脚功能表第4页的同一数据表中、说明 EN 引脚#12 应该保持高电平以执行 IC 操作。 第9页第7.3.3节(器件启用)也对此进行了说明  

在用户指南“TPS63020EVM-487”中,EN 引脚#12通过连接至 VIN 保持高电平。   

 

请在 TPS63020的数据表中阐明简化版原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abuthahir:

    请参阅图3、您可以看到 VIN 和 VINA 之间有一个内部电阻器。 这是一个100 Ω 电阻器、与 VINA 引脚上的电容器一起过滤内部控制电路的输入电源。 VINA 电压实际上与 VIN 电压相同、因此 EN 引脚可以连接到 VIN 或 VINA 引脚。

    感谢您指出这一点、我们将在下一版数据表中明确说明这一点。

    此致、
    密耳