请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020 在 TPS63020数据表中、示例原理图显示 EN 引脚#12通过电容器 C3连接到 GND。
然后、在 WEBENCH 电源设计器中、也会显示与数据表中相同的原理图。 (I.e) EN 引脚#12通过电容器 C3连接到 GND。
在引脚功能表第4页的同一数据表中、说明 EN 引脚#12 应该保持高电平以执行 IC 操作。 第9页第7.3.3节(器件启用)也对此进行了说明
在用户指南“TPS63020EVM-487”中,EN 引脚#12通过连接至 VIN 保持高电平。
请在 TPS63020的数据表中阐明简化版原理图。