This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340软启动计算

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872351/tps55340-tps55340-softstart-calculation

器件型号:TPS55340

大家好、

请提供有关如何计算 TPS55340的软启动电容和软启动时间的公式、该公式未在数据表中指定。 可以使用对 CSS 最大值的任何限制?  

谢谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-hao、

    感谢您与我们联系。

    TPS55340具有内置软启动电路。 当 IC 被启用时、一个内部偏置电流源(典型值6uA)为 SS 引脚上的一个电容器(CSS)充电。 电容器上的电压会钳制内部误差放大器的输出、该输出决定 PWM 控制器的峰值电流和占空比。 一旦电容器达到1.8V、软启动周期完成、软启动电压不再钳制误差放大器输出。

    由于 SS 引脚电压在 软启动阶段钳制 COMP 电压、软启动后的稳态 COMP 电压与输出电流、占空比有关、因此即使使用相同的 SS 电容器、输出电容器、软启动时间也会随不同的负载电流 Vout 而变化。

    首先可以选择47nF 陶瓷电容、并增大或减小该电容值、从而根据工作台测试结果获得所需的软启动时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    感谢您的回复。 换句话说、如果它只是简单的电流源、并且将钳制 COMP 引脚直到1.8V。  

    然后 TSS = 1.8V * CSS/6uA。 这是正确的吗?

    谢谢。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    否 TPS55340软启动电路仅在启动期间钳制 COMP 引脚电压、因此电感器峰值电流不会很高。

    但软启动时间无法使用公式计算。 软启动时间与负载电流和所需的稳态占空比有关。 客户可以进行基准测试、然后增加或减少软启动电容。