大家好、
请提供有关如何计算 TPS55340的软启动电容和软启动时间的公式、该公式未在数据表中指定。 可以使用对 CSS 最大值的任何限制?
谢谢。
此致、
Wei-Hao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Wei-hao、
感谢您与我们联系。
TPS55340具有内置软启动电路。 当 IC 被启用时、一个内部偏置电流源(典型值6uA)为 SS 引脚上的一个电容器(CSS)充电。 电容器上的电压会钳制内部误差放大器的输出、该输出决定 PWM 控制器的峰值电流和占空比。 一旦电容器达到1.8V、软启动周期完成、软启动电压不再钳制误差放大器输出。
由于 SS 引脚电压在 软启动阶段钳制 COMP 电压、软启动后的稳态 COMP 电压与输出电流、占空比有关、因此即使使用相同的 SS 电容器、输出电容器、软启动时间也会随不同的负载电流 Vout 而变化。
首先可以选择47nF 陶瓷电容、并增大或减小该电容值、从而根据工作台测试结果获得所需的软启动时间。