This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:REGN 不能通电、CAN#39;t 与器件通信

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872243/bq25703a-regn-has-no-power-can-t-communicate-with-device

器件型号:BQ25703A

您好!

我的客户的电路板上有一个 BQ25703A、他们的设计基于 TIDA-01515。

情况:

  1. 它们尝试通过 I2C 与 BQ25703A 通信。
  2. 它们没有施加到 VBUS 的电压、但电池已连接、3S1P。
  3. 他们在 VSYS 上看到10.3V。

问题:

  1. REGN 为0V
  2. 它们无法通过 I2C 与器件通信

问题:

  1. 根据数据表、REGN 可由 VSYS 或 VBAT 供电、但似乎 LDO 使能端仅由 VBUS 触发、这是正确的吗?
  2. 是否可以在未启用 REGN 的情况下将器件与通信?

如果问题是在 BQ25703A 或 I2C 主器件上、我们将尝试缩小范围、但我们注意到调试过程中 REGN 存在差异。

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    当仅连接电池时、充电器默认处于低功耗模式、该模式应关断 REGN 以实现最小静态电流。 如果您将 REG0x01[7]设置为0以禁用低功耗模式、则应显示 REGN。

    即使 REGN=0V、BQ25703A 也能够进行通信。 但您需要确保 SCL/SDA 引脚上拉至外部3.3V (10千欧)以启动通信。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢有关 REGN 引脚的详细信息。 我开始研究 I2C 潜在问题、遇到了数据表中的差异。

    数据表的第8.5节说明 I2C 地址为"D6H (1101101101_x)、其中"X"是读取/写入位"。 问题是 D6H = 11010110而不是 1101101_x  

    我的问题是:

    1. 写入地址实际上是 D6h (二进制文件错误)还是地址实际是 DAh (二进制文件正确吗?
    2. 对于读取、用户将发送 D7h/DBH、对吗?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

      BQ25703A 的实际地址为6BH (110 1011)、对于 I2C 通信、将在7位地址后添加读取(1b)/写入(1b)并产生8位字节(1101 011_X)、X 是读取/写入位(1表示读取、0表示写入)。 因此、对于读取用户将发送 D7h (1101 011_1 b);对于写入、用户将发送 D6h (1101 011_0 b)。

    此致