您好!
我的客户的电路板上有一个 BQ25703A、他们的设计基于 TIDA-01515。
情况:
- 它们尝试通过 I2C 与 BQ25703A 通信。
- 它们没有施加到 VBUS 的电压、但电池已连接、3S1P。
- 他们在 VSYS 上看到10.3V。
问题:
- REGN 为0V
- 它们无法通过 I2C 与器件通信
问题:
- 根据数据表、REGN 可由 VSYS 或 VBAT 供电、但似乎 LDO 使能端仅由 VBUS 触发、这是正确的吗?
- 是否可以在未启用 REGN 的情况下将器件与通信?
如果问题是在 BQ25703A 或 I2C 主器件上、我们将尝试缩小范围、但我们注意到调试过程中 REGN 存在差异。
谢谢、
Nick