This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:要求进行 TPS563201设计审查

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872656/tps563201-asking-for-tps563201-design-review

器件型号:TPS563201

大家好、

客户在一个重要项目中设计了三个 TPS563201。

您是否可以帮助查看 TPS563201原理图和布局?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图没有问题、唯一的问题是输入电容器10uF/16V、输入电压为12V、具有直流偏置电压的陶瓷电容器的电容降额、因此实际值可能更低、请检查。

    对于布局、我无法打开此文件。

    肖恩