This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3305:电源的看门狗引脚

Guru**** 2511255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3305, TPS3307, TPS3306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872576/tps3305-watchdog-pin-for-power-supply

器件型号:TPS3305
主题中讨论的其他器件: TPS3307TPS3306

您好!

我对电源监控器有疑问。

我们现在使用 TPS3305组件、但我们想对其进行更改、因为我们不使用提供组件的看门狗功能。 实际上、此功能可能会对我们造成困扰。

我们看到了 TPS3307组件、它几乎是相同的、没有看门狗功能。
但奇怪的是、我们还注意到 TPS3306组件、它有一点不同、但它也具有看门狗功能。 仅在 TPS3306手册中报告、如果 Watgdog 引脚未连接、该功能将被禁用(忽略)。
我们想知道这是否也适用于 TPS3305、因为看门狗功能是相同的。 TPS3305手册中没有任何内容、但有疑问、也就是说、即使对于 TPS3305、当引脚未连接时、功能也会被禁用、但手册中没有这样说。

请您澄清这一疑问吗?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    正确、在该器件上保持看门狗未连接会禁用看门狗。 我不知道数据表中为什么没有记录这一点、但这是该系列器件的情况。

    谢谢、
    Abhinav。