请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3305 主题中讨论的其他器件: TPS3307、 TPS3306
您好!
我对电源监控器有疑问。
我们现在使用 TPS3305组件、但我们想对其进行更改、因为我们不使用提供组件的看门狗功能。 实际上、此功能可能会对我们造成困扰。
我们看到了 TPS3307组件、它几乎是相同的、没有看门狗功能。
但奇怪的是、我们还注意到 TPS3306组件、它有一点不同、但它也具有看门狗功能。 仅在 TPS3306手册中报告、如果 Watgdog 引脚未连接、该功能将被禁用(忽略)。
我们想知道这是否也适用于 TPS3305、因为看门狗功能是相同的。 TPS3305手册中没有任何内容、但有疑问、也就是说、即使对于 TPS3305、当引脚未连接时、功能也会被禁用、但手册中没有这样说。
请您澄清这一疑问吗?
非常感谢、
Antonio