请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2843A-Q1 主题中讨论的其他器件:UC2843
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我无法理解连接到开关 Vcc 引脚的反激式变压器的辅助绕组的功能。 输入直流电压 也通过启动电阻器网络连接到 Vcc 引脚。 Raux、Daux 和 Cvcc 的作用是什么?辅助绕组的匝数比是如何实现的? 请详细解释
输入电压范围为10 - 26V 直流电压、由电池供电
谢谢、此致