This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CU2843A-Q1:反激式变压器中的辅助绕组

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890268/webench-tools-uc2843a-q1-auxiliary-winding-in-flyback-transformer

器件型号:UC2843A-Q1
主题中讨论的其他器件:UC2843

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我无法理解连接到开关 Vcc 引脚的反激式变压器的辅助绕组的功能。 输入直流电压 也通过启动电阻器网络连接到 Vcc 引脚。 Raux、Daux 和 Cvcc 的作用是什么?辅助绕组的匝数比是如何实现的? 请详细解释

输入电压范围为10 - 26V 直流电压、由电池供电

谢谢、此致

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    辅助绕组用于在启动后为 UC2843提供偏置电压。

    RAUX 用于限制电流。  DAUX 和 Cvcc 的作用与次级侧的 DOUT 和 Cout 相同。

    您可以参阅 第9.2.2.2节  "辅助绕组匝数比和最大占空比"。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢邓的支持