This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871401/lm5069-lm5069

器件型号:LM5069

您好!

在仿真 LM5069的 TINA Mdel 时遇到问题。 我已经通过分压器电路将 OVLO 引脚上的电压设置为1.8V、但当我测量时、它显示的电压超过5V、因此我无法获得输出、我怀疑!! 下面我将提供电路和波形的屏幕截图;

请提供任何解决方案、如果我的设计中缺少某些内容、请告知我。

谢谢、

Vishnupriya V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Vishnupriya,

    欢迎使用 E2E!

    您能压缩仿真文件并与我共享吗?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../LM5069.zip

    谢谢、

    Vishnupriya V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Vishnupriya,

    您能否检查所连接的一个。

    e2e.ti.com/.../LM5069.TSC

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的观看...我现在将获得输出。 但是、您能否告诉我我我的设计为什么不起作用。 在您发送的一个报告中、我可以看到分压器电路发生了一些变化。 如果您告诉我我我的设计有问题、这样我以后就可以避免这种情况。  

    谢谢、

    Vishnupriya V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Vishnupriya,

    关于净价值重复的问题... 我刚刚移除了该电阻器分支、然后再次生成。 您可以使用 R6、R7的任何值并继续。

    如果您有进一步的疑问、请告诉我。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的帮助。

    此致、

    Vishnupriya V