请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 嗨、大家好。 在 BQ25504电路板的 BOM 中,有一些电容器已标有** ,并在注释中注明不能替换(第4点)。
但这些电容器要么已停止生产、要么已被更换。 是否有人能帮助澄清以下替代物是否正常工作?
| C1、C2 | 4.7uF、10V、X5R、10% | GRM21R61A475KE34D | |
| C3 | 100uF、6.3V、X5R、20% | GRM43SR60J107ME20L | |
| C5 | 0.01uF、50V、X7R、10% | GRM188R71H103KA01D |