This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:电路板专用组件

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890026/bq25504-special-components-for-board

器件型号:BQ25504

嗨、大家好。 在 BQ25504电路板的 BOM 中,有一些电容器已标有**  ,并在注释中注明不能替换(第4点)。

但这些电容器要么已停止生产、要么已被更换。 是否有人能帮助澄清以下替代物是否正常工作?

C1、C2 4.7uF、10V、X5R、10% GRM21R61A475KE34D
C3 100uF、6.3V、X5R、20% GRM43SR60J107ME20L
C5 0.01uF、50V、X7R、10% GRM188R71H103KA01D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    C1、C2和 C3并不重要、可以是额定电压和温度相同的任何电容器。

    但是、C5必须是低泄漏电容器、即具有尽可能高的绝缘电阻。  根据该电容器的数据表、采用402封装的0.012uF 是其绝缘电阻的断点。  这有点太近了。  我建议将封装增加到603封装或移至另一个绝缘电阻更高的402电容器。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff。 非常感谢您的回复