主题中讨论的其他器件: BQ25713、 BQ25710、 BQ24725
你(们)好
我正在尝试使用 BQ24725A 构建 UPS 系统、我不知道该芯片是否可以使用或不基于以下要求。
系统(主板)需要12V 5A 输入(不包括为电池充电)
2.蓄电池为12V 45Ah SO (4S5P)
3.电池类型为锂离子电池
如果您需要任何其他信息、请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在尝试使用 BQ24725A 构建 UPS 系统、我不知道该芯片是否可以使用或不基于以下要求。
系统(主板)需要12V 5A 输入(不包括为电池充电)
2.蓄电池为12V 45Ah SO (4S5P)
3.电池类型为锂离子电池
如果您需要任何其他信息、请告诉我。
您好、Amir、
虽然 BQ24725A 能够支持12V 适配器并能够支持12V 电池、但它无法通过12V 适配器为12V 电池充电。 这是因为充电电路仅采用降压模式、稳压器中存在轻微(可能为0.5V)压降、这意味着您无法通过12V 适配器充电至高于11.5V 的电压。 此外、请记住、12V 额定适配器可能无法提供完整的12V 电压、您实际上可能会看到11.8V 或适配器产生的电压。
我需要更详细地了解相关电池的规格、但对于锂离子电池、它们通常为每节电池4.2V 充电、因此3S 电池为12.6V 充电。 绝对不能通过12V 适配器充电。
因此、我认为、您很可能无法通过采用 BQ24725等纯降压架构的12V 适配器为您的12V 电池充电。 您可能需要查看我们的降压-升压系列、例如 BQ25710和 BQ25713 (完全相同、但一个具有 I2C 和其他 SMBus。)
此致、
Steve