This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:预设计审查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ25713, BQ25710, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872230/bq24725a-pre-design-review

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: BQ25713BQ25710BQ24725

你(们)好

我正在尝试使用 BQ24725A 构建 UPS 系统、我不知道该芯片是否可以使用或不基于以下要求。  

系统(主板)需要12V 5A 输入(不包括为电池充电)

2.蓄电池为12V 45Ah SO (4S5P)  

3.电池类型为锂离子电池

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    虽然 BQ24725A 能够支持12V 适配器并能够支持12V 电池、但它无法通过12V 适配器为12V 电池充电。  这是因为充电电路仅采用降压模式、稳压器中存在轻微(可能为0.5V)压降、这意味着您无法通过12V 适配器充电至高于11.5V 的电压。  此外、请记住、12V 额定适配器可能无法提供完整的12V 电压、您实际上可能会看到11.8V 或适配器产生的电压。

    我需要更详细地了解相关电池的规格、但对于锂离子电池、它们通常为每节电池4.2V 充电、因此3S 电池为12.6V 充电。  绝对不能通过12V 适配器充电。

    因此、我认为、您很可能无法通过采用 BQ24725等纯降压架构的12V 适配器为您的12V 电池充电。  您可能需要查看我们的降压-升压系列、例如 BQ25710和 BQ25713 (完全相同、但一个具有 I2C 和其他 SMBus。)

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压(主电源)可以是15V、也可以是我们想要的任何电压、只需将输出(系统电压)调节到12V 和5A 即可。

    输入电源没有稳压器、它只需通过抛出即可使用、因此我无法使用它。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    是的、您答对了、系统电压和适配器电压始终与此器件相同。

    此致、

    Steve