This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:QON 上拉电压

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890217/bq25619-qon-pull-up-voltage

器件型号:BQ25619

大家好、

我对 QON 上拉电压有疑问、在数据表中、它显示 QON 上拉至 PMID 电压;但是、我 在运输模式下测量、仍然存在电压 PMID、无电压、这与数据表不符。 电压显示~3V;在电池工作模式下、QON 电压也显示~3V、而电池为3.8V、PMID 为3.8V。 您能帮您检查一下吗?  

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电压不会直接上拉至 PMID。

    实际上、PMID 反射电压(钳位在6V)- 2个二极管压降或 VBAT - 1个二极管压降之间有一个 ORing 电路。

    此致、

    Joel H