This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200-Q1:nFAULT ESD 二极管

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889845/tps25200-q1-nfault-esd-diode

器件型号:TPS25200-Q1

尊敬的 TI 团队:

对于器件 TPS25200-Q1、nFAULT 引脚和 VIN 之间是否有 ESD 二极管?

在设计中、我们希望在 nFAULT 引脚的输入电压为0V 时施加电压(3.3V、通过10k 上拉电阻器)。 该电压是否会被内部 ESD 二极管钳制? 或者-这是可能的吗?

此致、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我需要为此检查内部设计。 我将在2天内回复您。

    希望这个时间轴适合您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    这是可以的。

    谢谢、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    由于 FLT/是一个开漏引脚、 因此当输入电压为0时、通过 nFAULT 引脚上的10k 上拉电阻施加3.3V 电压时、不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    谢谢你。 您是否确认 FLT/和 VIN 之间没有 ESD 二极管?
    我明确地问您这一点、因为我已经看到过具有开漏输出和 ESD 二极管连接到电源引脚的器件。

    此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果任何参数与 Vin 相关、我们将指定该参数是建议运行条件下 Vin 的函数、或数据表中的绝对最大额定值表。

    如您所见、此器件数据表中未提及 FLT/作为 Vin 的函数。