请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25200-Q1 尊敬的 TI 团队:
对于器件 TPS25200-Q1、nFAULT 引脚和 VIN 之间是否有 ESD 二极管?
在设计中、我们希望在 nFAULT 引脚的输入电压为0V 时施加电压(3.3V、通过10k 上拉电阻器)。 该电压是否会被内部 ESD 二极管钳制? 或者-这是可能的吗?
此致、
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
对于器件 TPS25200-Q1、nFAULT 引脚和 VIN 之间是否有 ESD 二极管?
在设计中、我们希望在 nFAULT 引脚的输入电压为0V 时施加电压(3.3V、通过10k 上拉电阻器)。 该电压是否会被内部 ESD 二极管钳制? 或者-这是可能的吗?
此致、
Thomas