This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:PG 引脚电流限制

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870418/lmr33630-q1-pg-pin-current-limit

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33630

尊敬的专家:

您能帮我理解 DS 中第8.3.1章的以下段落吗?

非常感谢!

将进入电源正常状态标志引脚的电流限制在小于5mA 直流 当器件处于内部时、最大电流被限制在大约35mA
器件禁用时、电流约为65mA。 内部电流限制可保护器件免受任何影响
对连接到此输出的滤波电容器放电时可能出现的瞬态电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lin Sun、您好!

    您能在这里具体说明您不能理解的内容吗?  

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    电源正常状态标志引脚的最大开漏 FET RDS (ON)为150 Ω、PG 引脚将显示0.75V 的上拉电流为5mA、这可能是下游控制器芯片接受的逻辑低电平的最大电平、 因此、我们建议使用100K 上拉电阻器来限制上拉电流。

    有时客户会在 PG 标志迹线上添加类似0.1uF 的电容器来滤除输出噪声、因此 LMR33630 PG 引脚设计为在 PG 引脚拉低时限制放电流、否则不受限的电流可能会对漏极开路 FET 造成 EOS 损坏。  

    您只需考虑 PG 信号下降压摆率(或低电平有效的延迟时间)以及 PG 迹线上的电流限制值和电容值。   

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家 Andy:

    另一个问题是、如果电感器的计算结果为1.5uH、如所示。 如果我选择2.2uH、会发生什么风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    2.2uH 电感器将在您的应用中产生20%的电流纹波、这是可以的、对您的应用没有风险。

    请使用铁氧体磁芯电感器、因为 Fsw 为2.1MHz。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家 Andy:

    该20%的电流也根据公式(6)计算、对吧?

    您能否告诉我为什么应该使用铁氧体磁芯电感?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家 Andy:

    该20%的电流也根据公式(4)计算、对吧? 在选择其他电感器值时、我是否可以始终使用此公式来计算纹波电流?

    对于铁氧体磁芯电感和铁电感、我以前没有注意它们的差异。 磁芯损耗是否对直流/直流性能至关重要?

    非常感谢 Yuor 的专业工作和亲切的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    是的、您可以使用公式4)来计算具有适当恒定 K 的电感器、具有较小 K 的电感器、具有较低输出纹波的电感器、以及具有较小解决方案尺寸的较高 K 的电感器。

    铁粉磁芯通常在500kHz 以下使用、如果在2MHz 下工作、它具有很高的磁芯损耗和较小的有效电感。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家 Andy:

    假设我的电感器电流为3.2A (最大输出电流3A + 1/2纹波电流0.2A)。

    在选择功率电感器时、我认为具有3.5A 饱和电流的电感器(当初始电感值降低30%时指定 Isat)就足够了?

    希望你能改正,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    LMR33630高侧电流限值为4.5A、通常我们建议在输出短路或大负载瞬态条件下使用饱和电流大于4.5A 的电感器。  

    在您的应用中、电流峰值为3.5A、因此使用4.5A 电感器将以较低的成本提高系统级可靠性。

    B R

    Andy