This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:GaN 兼容性

Guru**** 2586395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889592/lm5051-gan-compatibility

器件型号:LM5051

您好!

使用 GaN MOSFET 时是否存在任何已知问题? 我正在考虑在-48V 电信应用中将 LM5051与 EPC2045 (100V)搭配使用。 EPC2045比等效的硅开关 MOSFET 要小得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    LM5051的栅极驱动电压高于 GaN FET 额定值(6V)。

    需要在栅源极之间添加齐纳钳位、以防止损坏。

    除此之外、我没有看到将 GaN FET 与 LM5051搭配使用时会出现任何主要问题。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    选择 GaN MOSFET 的原因是什么? 大小是您的应用程序的唯一优势还是您看到了任何其他优势?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是的、尺寸是主要原因、特别是厚度。 类似的硅器件(电压、导通电阻)位于高度为4.6mm 的 D2PAK 中。 EPC2045的高度为0.9mm。 PCB 底部的高度限制为2mm、因此我们可以将 OR'ing 二极管放置在底部而不是顶部。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您提供详细信息。

    此致、Rakesh