请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5051 您好!
使用 GaN MOSFET 时是否存在任何已知问题? 我正在考虑在-48V 电信应用中将 LM5051与 EPC2045 (100V)搭配使用。 EPC2045比等效的硅开关 MOSFET 要小得多。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.