This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:锁定的&quot 的后续问题;LM5060:Idea Check "

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871903/lm5060-a-follow-on-question-for-locked-lm5060-idea-check

器件型号:LM5060

 锁定"LM5060:想法检查"的后续问题

由于 每个电池的电压可能会变化、因此可能是电压最高的电池为整个系统供电。  如果断开此电池、此 LM5060 + LM74700解决方案是否能够无缝切换至其他电池而不会中断输出功率(例如显著的压降)、是否需要在输出端使用超级电容器、因为最大电流为150A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Buta San、

    我将在下一个工作日再次讨论这个问题。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Buta San、

    如果您在每个电源路径中启用 LM5060、则具有最高电压的电池可为整个系统供电。 如果该特定电池断开连接、系统 将无缝切换到下一个最高电压的电池、而不会中断负载的电源。

    BR、Rakesh