This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:输出电压超过6V 的反相反向升压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62147, TPS62148, TPS62140, TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870762/tps62140-inverting-back-boost-with-over-6vout

器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS62147TPS62148TPS62136

尊敬的支持团队:

请允许我在应用报告 SLVA469C 中确认将此 TPS63140用作反相升压转换器反相时的几点。
我们假设转换器将在以下条件下使用。
条件:
*输入电压:5V ~ 9V
* Vo:-6.02V (或-6.4V)
* IO = 10mA (浪涌:90mA)
*℃:-10℃~ 75 μ F

*是否可以将 TPS63140用作反相升压转换器、此情况与 SLA469C 中的描述类似?
超出输出电压范围时的*行为
数据表上的建议工作范围是-6V 作为输出电压(最大值)、但它是否可以在-6.02至-6.4V 范围内使用? 它会影响性能吗? (绝对最大额定值定义为7V)
*输出电压精度
由于电压设置方法与降压转换器相同、因此输出电压精度是否可以视为相同?
*是否可以使用放电功能?
*当我尝试使用 TINA-TI 在数据表第27页中模拟反相降压/升压电路时、未获得输出电压。
这样的模拟是不可能的?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    问题1-3:对于您的应用、我建议您使用支持更高输出电压的 TPS62147系列。   

    问题4: TPS62148仍可使用放电功能。  

    问题5:TINA 仿真不支持此器件的反相降压/升压配置、因为包括 TPS62140在内的大多数型号的 GND 为0V、这就是您无法正确仿真输出的原因。  有关更多信息、请参阅此常见问题解答链接。

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/692602?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=floating%20ground

    此致、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好简森-圣

    感谢您的支持。
    下面让我确认一下。

    问题1. TPS62147/8能否像 TPS62140一样支持反相升压? 如果可能、您是否有任何应用手册或参考电路?
    问题2. 反相升压是否可以将浪涌电流限制在90mA 以下?
    问题3. TPS62147/8的 TINA-TI 模型能否支持反相输出?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    我明天会回来。

    此致、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好简森-圣

    我还有一个问题。
    问题4. 反相反向升压时的 TPS62140是否支持-6.02V 或-6.4V 输出? 我想它不会违反绝对最大额定值7V。 如果无法支持、在-6.02V 或-6.4V 下会发生什么问题?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    我通常不建议在高于建议工作条件的条件下工作。  我不会担心-6.02V、但我认为-6.4V 存在风险。

    浪涌电流的一阶近似值是在所选 SS 时间内将输出电容器充电至稳定电压所需的电流、加上缓慢启动期间的负载电流。  您可以选择 SS 电容器来限制浪涌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰-桑

    我也希望得到关于以下问题的澄清答案。

    问题1. TPS62147/8能否像 TPS62140一样支持反相升压? 如果可能、您是否有任何应用手册或参考电路?
    问题3. TPS62147/8的 TINA-TI 模型能否支持反相输出?

    关于我在第一篇帖子中的问题、
    *反相反相升压应用的输出电压精度
    由于电压设置方法与降压转换器相同、因此输出电压精度是否可以视为相同? TPS62140和 TPS62147/8的输出电压。
    *放电功能是否可用于反相升压应用? TPS62140和 TPS62147/8的输出电压。

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    问题1. 是的、TPS62147/8可以像 TPS62140那样支持反相降压/升压。  为该系列中的较高电流器件 TPS62136编写了应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tiducy3/tiducy3.pdf

    问题3. TINA-TI 不支持此器件的反相降压仿真

    问题5. 正如您所说的、我希望获得与正常降压转换器相同的精度。

    问题6. TPS62147没有放电功能、但62148和62140有放电功能。   

    希望它能帮助你!

    此致、

    简森