请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3422 TPS3422的数据表显示了将 TS 引脚连接到 VCC (对于 tTIMER = 0s)或 GND ( 对于 tTIMER = 7.5s)的选项。
但在"时序要求"部分(章节编号= 6.6)中、需要注意的是、TS = VCC 仅用于工厂测试、不适用于正常运行。 在正常运行时、TS 引脚应连接到 GND。
我能否对此进行澄清一下。 我能否将 TS 引脚连接到 VCC 以实现“0”延迟?