This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:用于将 TS 引脚连接到 VCC 以实现0的 tTIMER 延迟的选项

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871655/tps3422-option-to-connect-the-ts-pin-to-vcc-for-ttimer-delay-of-0s

器件型号:TPS3422

 TPS3422的数据表显示了将 TS 引脚连接到 VCC (对于 tTIMER = 0s)或 GND ( 对于 tTIMER = 7.5s)的选项。  

但在"时序要求"部分(章节编号= 6.6)中、需要注意的是、TS = VCC 仅用于工厂测试、不适用于正常运行。 在正常运行时、TS 引脚应连接到 GND。

我能否对此进行澄清一下。 我能否将 TS 引脚连接到 VCC 以实现“0”延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jilu、

    语言有点令人困惑、但它并不是为了阻止使用"0"选项。 您可以在可编程器件(TPS3241Ey、TPS3422Ey)上将 TS 连接到 VCC 以实现0延迟。

    谢谢、
    Abhinav。