请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5852S 数据表中的图表显然有误:
图33应该是 DSAT 下降90% ,单位看起来还可以
图34应为10%,DESAT 下降,单位应为 nsec,而不是 us
器件型号为 ISO5852S
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mahmood、
TDS (10%)的单位是正确的;单位为微秒。 该保护特性可在检测到 DESAT 时实现软关断、从而缓慢地将 OUTL 拉至低电平、从而安全地关断电源开关。 下拉电流约为130mA、负载为10nF。 因此,关断时间大约基于 t_shutdown =C*dv/i =(10nF)*(15V-(-8V))/(130mA)=~2us。
第9.3.4节"软关断、故障(FLT)和复位(RST)"中也对此进行了详细说明。
谢谢、
Audrey