This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:DESAT 图中的单位似乎错误

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889843/iso5852s-desat-chart-seem-to-have-wrong-units

器件型号:ISO5852S

数据表中的图表显然有误:

图33应该是 DSAT 下降90% ,单位看起来还可以  

图34应为10%,DESAT 下降,单位应为 nsec,而不是 us

器件型号为 ISO5852S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmood、

    TDS (10%)的单位是正确的;单位为微秒。 该保护特性可在检测到 DESAT 时实现软关断、从而缓慢地将 OUTL 拉至低电平、从而安全地关断电源开关。 下拉电流约为130mA、负载为10nF。 因此,关断时间大约基于 t_shutdown =C*dv/i =(10nF)*(15V-(-8V))/(130mA)=~2us。

    第9.3.4节"软关断、故障(FLT)和复位(RST)"中也对此进行了详细说明。

    谢谢、  

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Audrey  

     我同意您的时间安排

    完全关断(90%放电) 大约为2 μ 升

    部分放电(10%) 应约为500nseconds  

    图33显示了10%放电图、其中提到放电电流为2usec  

    图34显示了90%放电图、其中提到了550 μ 秒 而非纳秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Mahmood、

    是的、在图34中有一个拼写错误。 单位应为"ns"、如开关特性表中所示。 感谢您指出错误。

    此致、

    Audrey