This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596S-ADJEVM:LM2596S-ADJ/NOPB 模型版本

Guru**** 2451340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871501/lm2596s-adjevm-lm2596s-adj-nopb-model-version

器件型号:LM2596S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2596

大家好、我需要 LM2596的型号、该型号具有可调版本、可用于大学项目。 在器件页面上、我仅找到了固定版本。 您将拥有另一个版本、以便能够使用 LTSpice 执行仿真。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您可以使用3.3V 固定电压版本、然后在 Vout 和 FB 引脚之间添加一个电阻器、以调节输出电压到目标。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、感谢您的快速响应。 我设法像这样对它进行仿真。 此致