Other Parts Discussed in Thread: BQ24618
主题中讨论的其他器件:BQ24618
大家好、我想将 BQ29700器件与 BQ24618充电控制器一起使用。
那么、现在我的主要问题是、这些组件是否可以协同工作?
由于 BQ24618仍具有很多安全功能、我只需要 BQ29700的欠压锁定功能。
因此、我只将一个 MOSFET 连接到 DOUT 端口。 -->这对于 BQ29700是可以的吗?
BQ24618具有电池检测功能->如果 DOUT 处的 MOSFET 断开电池连接、BQ24618是否检测电池?
现在、对 BQ24618有一些问题:
对于电池组、我希望使用6节裸18650电池、其中3500mAh 全部并联。
BQ24618是否可以为每个电池设置1、8A -> 0、3A 的预充电电流?
最大预充电电流是多少?
BQ24618在 STAT1、STAT2和 PG 输出端可驱动的最大电流是多少?
每个输出的14mA 是否正常?
感谢您的建议!