This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ2970与 BQ24618搭配使用?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871453/bq2970-bq2970-working-with-bq24618

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ24618

大家好、我想将 BQ29700器件与 BQ24618充电控制器一起使用。

那么、现在我的主要问题是、这些组件是否可以协同工作?

由于 BQ24618仍具有很多安全功能、我只需要 BQ29700的欠压锁定功能。

因此、我只将一个 MOSFET 连接到 DOUT 端口。 -->这对于 BQ29700是可以的吗?

BQ24618具有电池检测功能->如果 DOUT 处的 MOSFET 断开电池连接、BQ24618是否检测电池?

现在、对 BQ24618有一些问题:

对于电池组、我希望使用6节裸18650电池、其中3500mAh 全部并联。

BQ24618是否可以为每个电池设置1、8A -> 0、3A 的预充电电流?

最大预充电电流是多少?

BQ24618在 STAT1、STAT2和 PG 输出端可驱动的最大电流是多少?

每个输出的14mA 是否正常?

感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    我认为 BQ29700应该在 COUT 端口上没有 MOSFET 的情况下工作、但这会改变总 FET 电阻、从而改变电流阈值。 我建议先在 EVM 上测试这一点、以确保获得预期的性能。

    我将此主题分配给充电器产品线、以帮助您解决 BQ24618问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

      是的、您可以实现1.8A 预充电电流。 您可以参考 BQ24618数据表中的等式4来了解根据哪个预充电电流被设定的等式。 保持在中间值、ISET2最大电压为2V、这将对应于您的特定充电电流感应电阻器(RSR)可能的最大预充电电流。 在使用 BQ24618进行设计时,您可以根据系统要求使用这个有用的计算器工具来选择无源组件: http://www.ti.com/product/BQ24618/toolssoftware -> bq246xx 计算工具 V1.5

      对于 STAT1、STAT2和 PG 最大电流、您可以参阅此处已解决的类似文章 :https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/759818?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=STAT%2520current