This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:与 Xilinx KC705一样、我的设计中的 CAN&#39不能正常工作。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08A020W, PTD08D210W, PTD08A010W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871098/ucd9248-can-t-work-well-in-my-design-whitch-same-with-xilinx-kc705

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: PTD08A020WPTD08D210WPTD08A010W

我在我的设计中复制了 KC705电源解决方案。  我从 Xilinx 网站下载.XML 文件、并使用 TI-Digite-Power-Manufacturing 工具配置 UCD9248。 但日志告诉我发生了许多错误。 例如"READ VOUT ON 电源轨#2 (0.300V)不在 VOUT_COMMAND (1.800V)的3%以内"。 只有五个电源轨开启、另六个电源轨开启。 我尝试测量信号并分析原因、我发现 UCD9248没有将信号发送到电源模块。 请帮助我消除这种困惑。

请参考 attachment.e2e.ti.com/.../4431.Power.pdf 的原理图

我在下表中列出了一些信息:

控制器 电源模块 电源名称 电压 其他
UCD9248PFC PTD08A020W VCCINT_FPGA 1V PWM 正常
PTD08D210W Vccaux 0V PWM 保持低电平
VCC3V3 0V PWM 保持低电平
PTD08A010W VADJ_FPGA 2.65伏 PWM 保持低电平
UCD9248PFC PTD08D210W VCC2V5_FPGA 0.3V PWM 保持低电平
VCC1V5_FPGA 0.75V PWM 保持低电平
PTD08D210W MGTAVCC 1.0V PWM 正常
MGTAVTT 1.23伏 PWM 正常
UCD9248PFC PTD08D210W Vccaux_io 0V PWM 保持低电平
VCCBRAM 1V PWM 正常
PTD08A010W MGTVCCAUX 1.83V PWM 正常