This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910 VRTC PWRON

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871504/tps65910-tps65910-vrtc-pwron

器件型号:TPS65910

大家好、  

我想确认有关 TPS65910规格的两项内容。

第一:

第40页的 TPS65910数据表显示了 VRTC 上升、VMBHI 阈值看起来与时序相同。

这意味着 VTC 上升时间取决于 VCC7上升时间。 正确吗?

第2次:

第40页的 TPS65910数据表显示 了 tdbPWRONF

当 PWRON 被用作 器件上电使能条件时、低电平最初被强制进入 PWRON 引脚、而高电平最近被强制进入。

 在器件上电使能条件下、PWRON 引脚需要多长时间才能保持高电平?

此致、

三浦岩崎

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩崎-圣、

    了解您使用 TPS65910为哪个处理器供电会有所帮助、但现在我假设这是 Sitara AM335x。

    [引用用户="Mitsuharu Iwasaki7"]

    第一:

    40页的 TPS65910数据表显示了 VRTC 上升、VMBHI 阈值看起来与时序相同。

    这意味着 VTC 上升时间取决于 VCC7上升时间。 正确吗?

    [/报价]

    是的、一旦应用 VCC7、VRTC 立即开启。

    [引用用户="Mitsuharu Iwasaki7"]

    第2次:

    40页的 TPS65910数据表显示 了 tdbPWRONF

    当 PWRON 被用作 器件上电使能条件时、低电平最初被强制进入 PWRON 引脚、而高电平最近被强制进入。

     在器件上电使能条件下、PWRON 引脚需要多长时间才能保持高电平?

    [/报价]

    PWRON 应连接到一个按钮。 该信号的去抖延迟为500-550ms、如数据表第41页所示。 PWRON 引脚必须在<8s 内再次为高电平、或者它将被计数为长按并关闭系统(tdPWRONLPTO)。 PWRON 处于高电平的时间无关紧要。 它可能永远很高、任何事情都不会发生。 只有低时间才重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩崎-圣、

    作为后续操作、适用于 AM335x 的 TPS65910Ax 器件不需要按下按钮即可启动上电序列(BOOT1 = VRTC、BOOT0 = GND)。

    当 BOOT[1:0]= 00b 时、01b 器件遵循 TPS65910数据表、需要按下按钮来启动系统。