Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92691 主题中讨论的其他器件:TPS92692、
请告诉我以下关于 IMON 和 IADJ 设计的两点、
Δ I IMON、①About 是否有用于外部过流保护的推荐 FET (和比较器)? (数据表 P15、图23)
②About IADJ、我将通过 DAC 输出调节 LED 电流。
例如、数据表 P26图32、连接是否需要 R16和 R17? (0Ω 可以吗?)
此致、
Satoshi