This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:有关 IMON 和 IADJ 设置的问题

Guru**** 2766215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871625/tps92691-question-about-imon-and-iadj-setting

器件型号:TPS92691
主题中讨论的其他器件:TPS92692

请告诉我以下关于 IMON 和 IADJ 设计的两点、

Δ I IMON、①About 是否有用于外部过流保护的推荐 FET (和比较器)? (数据表 P15、图23)

②About IADJ、我将通过 DAC 输出调节 LED 电流。

例如、数据表 P26图32、连接是否需要 R16和 R17? (0Ω 可以吗?)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satisi、

    我们不建议使用比较器或 FET。  您可以查看 TI 比较器选择指南、并选择一个适用于您的设计的指南。  

    您是否使用比较器来监控短路/开路或故障?  如果您有、最好使用 TPS92692、因为其中内置了一些故障检测功能。

    如果您有 DAC 输出、那么您只需使用 RC 电路在 TPS92691上进行1K 和0.1uF 的滤波即可。  如果您确信 DAC 具有低噪声输出、则只需在输出端使用一个小电容器即可。

    谢谢 Tuan