我可以向该理想二极管的输出添加的最大电容是多少? (我见过的示例使用100nF、但我需要更多!)
BR PER
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 PER:
感谢您提供更多信息。
4.7uF 将不会产生足够的浪涌电流来引起 LM66100的关注。
使用公式 I_INRUSH = C*(dV/dt)、您可以计算特定输入电压下特定电容器的浪涌电流。 对于该器件、dt 可近似为 tON (在相应的输入电压下)。 不过、我会小心谨慎、不要使用22 μ F 的电容。
如果您更喜欢能够减小浪涌电流的器件(通过用户可调压摆率控制)、我建议查看负载开关产品系列。
感谢您在设计中选择 TI 电源开关。