This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100输出电容

Guru**** 2535450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869783/lm66100-lm66100-output-capacitance

器件型号:LM66100

我可以向该理想二极管的输出添加的最大电容是多少? (我见过的示例使用100nF、但我需要更多!)

BR PER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PER:

    LM66100没有设置的最大输出电容。 限制浪涌电流的因素。 使用该器件无法减小浪涌电流、因此在启动期间、电流尖峰可能会通过器件来填充输出电容。 如果该浪涌电流不大、则可以添加更多的输出电容。

    我建议尽可能降低输出电容、以便您的应用正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    非常感谢您的快速回复。

    理想二极管是我们电源的一部分、理想二极管用于选择不同的电源。

    我假设问题可能是在启动时、即输出电容器充电时。

    您是否建议使用1uF、4.7uF、10uF 或22uF 输出电容器? 我的问题是:我可以向输出添加多大的电容。

    BR PER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PER:

    如前所述、最大值取决于您的系统。 您的系统需要正确运行的最小输出电容是多少? 您的系统电压是多少? 输入电压斜升是否缓慢或是否"热插拔"?  

    所有这些因素都会导致出现浪涌电流、因此我建议使用尽可能小的输出电容、以便您的用例正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们至少需要4u7的输出电容。 也许我们可以用1uF 来管理!!

    我们有3个输入电源电压、我认为这将是问题所在、是 VBUS (4.5 - 5.5V) USB 电源。

    如果 USB 电源连接到 Ex、 一个能够提供超过2A 的移动电源、那么在加电期间会发生什么情况?

    我们可以将 USB 电源看作"热插拔"。

    BR PER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PER:

    感谢您提供更多信息。

    4.7uF 将不会产生足够的浪涌电流来引起 LM66100的关注。  

    使用公式 I_INRUSH = C*(dV/dt)、您可以计算特定输入电压下特定电容器的浪涌电流。 对于该器件、dt 可近似为 tON (在相应的输入电压下)。 不过、我会小心谨慎、不要使用22 μ F 的电容。

    如果您更喜欢能够减小浪涌电流的器件(通过用户可调压摆率控制)、我建议查看负载开关产品系列。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。