This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023:LM5023电源、输出过冲问题

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889436/lm5023-lm5023-lm5023-power-supply-output-overshoot-problem

器件型号:LM5023

大家好、

我们正在设计 LM5023 电源、我们解决了一些问题、但仍有一个问题。 这个问题是输出电压过冲。

如果我们打开电源时、该时间输出达到31v、则需要24V 电压。如何纠正该问题、请任何人知道、请回复此帖子。

规格:

输入=(100VAC-260VAC)、1Ph、50Hz 交流电源

输出=24 VDC、2.5A、60W

请建议您解决此问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的次级侧输出具有一个 π 型滤波器、该滤波器会产生影响。 一种简单的检查方法是将反馈从 L1向右移动到左移动、以查看是否可以降低问题影响。

    您可以参考以下内容进行次级侧设计。 如果您确实需要次级侧的 π 型滤波器、则反馈补偿将有所不同、您需要检查环路稳定性以解决您遇到的问题。

    www.ti.com/.../snva686

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,非常感谢