请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5023 大家好、
我们正在设计 LM5023 电源、我们解决了一些问题、但仍有一个问题。 这个问题是输出电压过冲。
如果我们打开电源时、该时间输出达到31v、则需要24V 电压。如何纠正该问题、请任何人知道、请回复此帖子。
规格:
输入=(100VAC-260VAC)、1Ph、50Hz 交流电源
输出=24 VDC、2.5A、60W
请建议您解决此问题、