This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600D

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889207/ucc28600-ucc28600d

器件型号:UCC28600

您好!

我们已经基于120W 评估板中的电路构建了电路板、现在我们有一个问题、即如果偏置已移除、并且负载电流降至0A、则在器件开始工作后、只有在提供外部偏置电压时、器件才会工作。 负载降低后、装置将不会打开。

这些值都是根据给定的 EVM 模块和变压器使用的、也来自线圈架、原因可能是什么?

如果没有偏置电源的外部直流电源、则偏置电压会在10 - 12V 之间变化、因此器件无法导通、从而降低了启动电阻器也无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要探测每个信号并与120W EVM 进行比较、以查看差异所在、然后解决。 这是一个基准调试问题、因此您需要进行更多的基准工作才能找出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的基准测试完成后、使用跳线替换 D17二极管、装置正常工作。 由于这个二极管、电压不足以打开装置。

    现在问题得到解决、谢谢。 将增加偏置匝数以增加偏置电压。