请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28600 您好!
我们已经基于120W 评估板中的电路构建了电路板、现在我们有一个问题、即如果偏置已移除、并且负载电流降至0A、则在器件开始工作后、只有在提供外部偏置电压时、器件才会工作。 负载降低后、装置将不会打开。
这些值都是根据给定的 EVM 模块和变压器使用的、也来自线圈架、原因可能是什么?
如果没有偏置电源的外部直流电源、则偏置电压会在10 - 12V 之间变化、因此器件无法导通、从而降低了启动电阻器也无法正常工作。