This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B:通过使用 EN 上的电容带引入启动延迟

Guru**** 2530080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871502/tps54340b-introduce-start-up-delay-by-using-cap-strap-at-en

器件型号:TPS54340B
主题中讨论的其他器件:TPS54340

大家好、

我的客户希望通过在 EN 引脚上连接电容为 TPS54340引入一些启动延迟、如下所示。
EN 可以连接多大的电压容差电容?

根据数据表、AVS。 最大电压为8.4V、因此 EN 上的内部电流源产生的电压应小于8.4V。
就检查 EN 引脚电压而言、在24V 输入电压条件下可观察到大约6V 的电压。  

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    内部上拉电压大约为6V、因此在 EN 引脚上使用16V 或更高额定电压的电容器是可以的。

    如果在 EN 引脚上添加外部电容、我们建议首先将一个10K 电阻器连接到 EN 引脚。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    感谢您对此做出及时响应。

    好的、我知道对于自举电容器、16V 耐压足够了。

    您能否仔细检查一下您的意思? 您是指10k 下拉电阻器吗?

    抱歉、我不清楚下拉电阻器为什么会产生延迟。 您能否更详细地解释一下它的工作原理?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takashi,

    按如下所示添加10K:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    好的、这对我来说是有道理的。

    此致、

    Takashi Onawa