This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:无论是否有符合以下参数要求的 IC、都可以推荐整个方案。谢谢

Guru**** 2593200 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-PSEMTHR-007, TPS23881EVM-008, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889348/tps23758-whether-there-is-an-ic-that-meets-the-requirements-of-the-following-parameters-the-whole-scheme-can-be-recommended-thank-you

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件:BOOST-PSEMTHR-007TPS23881EVM-008TPS23881

您好朋友;

   无论是否有符合以下参数要求的 IC、都可以推荐整个方案。谢谢
 
60W 5千兆 POE 电源
输入范围;100-240V 交流、50/60Hz
输出;48VDC 1.25A 60W
桌面型、带 IEC320-C14、3引脚插座
支持10/100/1000Mbps 千兆位
5引脚4536+/127878、4对
经 UL 认证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  

    感谢您的提问。 遗憾的是、我们没有符合您提供的标准的参考设计。

    对于60W、4线对功率级别、我建议使用 TPS23881 PoE PSE IC 进行设计。 我们有一个非常易于使用的评估模块、该模块包含 TPS23881EVM-008子卡和 BOOST-PSEMTHR-007母板、我建议您订购该模块、用于评估系统中使用的此 PSE IC。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、感谢您关注德州仪器 PoE 器件。  

    此致、  

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brett Colteaux

            谢谢你